请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
您好!
我想问一下如何在存储器中的特定地址写入数据。 我使用了:
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t powerDef = 19800;
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t minFlowDef = 25;
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t tempOutOffsDef = 8;
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t tempInOffsDef = 10;
但这些数据是连续写入存储器的。


我想确切地选择应写入哪个地址的单个数据。
感谢您的支持。