This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:如何使用 Jlink 将固件编程到 MSPM0L1106芯片?

Guru**** 2829195 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459644/mspm0l1106-how-to-use-jlink-to-program-firmware-to-mspm0l1106-chip

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSPM0L1306

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的目标是使用 Jlink 使用 UniFlash 将固件直接写入 LaunchPad 上的 MSPM0L1306。

Jlink 信号按如下方式连接到 LaunchPad:
Jlink SWDIO -> J101引脚14
Jlink SWCLK -> J101引脚16
Jlink 复位-> J101引脚12
Jlink VTref -> EVB 上的3.3V
Jlink GND -> EVB 上的 GND

在 Uniflash 程序开始固件编程后、出现以下错误。 问题将会是什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新测试、应该没问题。  

    连接看起来也很好。

    您能否首先测试3.3V 以查看它是否处于有源状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我认为 EVB 的3.3V 很好。 否则、Jlink 将报告目标具有低电压误差。

    AlanC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    更改另一个 Jlink 设备后、可以完成固件下载。 但存在一些误差、如下所示。 你认为这是正常的,你知道如何解决它们吗?

    AlanC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载固件后、设备能否正常工作?  

    对于错误信息、您使用的是哪个版本的 Uniflash?

    另一种方法是使用带 Jlink 的 CCS 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    1.下载固件后,设备可以按预期工作。

    2.从 TI 网站下载最新版本的 UniFlash 后、所有错误消失了。

    所以这个值可以闭合。 感谢您的支持。