This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:读取 VBAT 电压

Guru**** 2926460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463238/mspm0l2228-reading-vbat-voltage

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

您好!

我收到了客户的问题。
根据 TRM (SLAU847D)的第8.1节、VBAT VDIV 连接到内部 ADC。



但尚不清楚如何读取 ADC 中的 VBAT 电压。 您能告诉我如何读取测量值吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    使用 ADC 通道30、获得 ADC 位后、您可以根据使用的基准将其转换为电压。 VBAT 通过1/3分压器输入到 ADC 中、因此、您读取的值是其实际值的1/3。 因此、您可以使用内部1.4V 基准来在整个 VDD 范围内获取一致的值。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke 删掉了一个非常重要的注释。 Vdd 和 Vbat 监控器都必须使用外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    注释实际上是指有关外部基准的精度数字。 您可以使用内部基准并进行 VDD 或 VBAT 采样、但精度会更差。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是有道理的。 您使用外部基准来验证分压器是否符合规格。