请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCZAD 工具与软件:
如何烧录 OCP 调试卡
为此需要哪些硬件工具?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如何烧录 OCP 调试卡
为此需要哪些硬件工具?
您好!
我不是很清楚您的问题。 首先、您是否指的是本文档 《具有 LCD 规格 v1.0的 OCP 调试卡》中所述的内容? 您是否在问如何将固件刷写到下图所示调试卡上的 MCU? 如果您打算将 TM4C129用作调试卡的 uC、并且如果有连接到 uC 的 JTAG 连接器、则可以使用各种调试探针(例如 XDS110、XDS200、XDS560、J-Link 等)来对 uC 进行编程和调试。 如果您需要一些将与主板通信的示例固件、则我们没有这样的示例。 但是、TivaWare SDK 中包含 USB 和 UART 示例、您可以参考。

您好、Charles
感谢您提供的信息;我对此有基本的理解。
下图显示了 PCB 上保留的编程引脚:

使用这些引脚、能否全部使用 XDS110、XDS200和 XDS560?
如果我只需要对固件进行编程、最经济的选择是什么? 您能否提供该工具的链接?
您好!
如果已组装 JTAG 连接器、则可以使用上述任何一个调试探针(例如 XDS110、XDS200和 XDS560 )对 TM4C MCU 进行调试和编程。