This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:通道之间的 ADC12时序干扰

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461847/mspm0l1306-adc12-sequencing-interference-between-channels

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

我在序列模式下添加了更多的 ADC 通道。
我看到渠道一起有影响。

我的意思是、通道 MEM0上的电压会影响在下一个通道上采样的电压、比如在 MEM1中。

是否有办法避免序列发生器模拟通道按"顺序"进行串扰? 延迟 采样时间???


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享测试结果和测试代码等更多信息、以展示"通道 MEM0上的电压对 MEM1等下一个通道上采样的电压有何影响"?

    您能否尝试增加采样时间以查看结果是否会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:
    是的、我曾尝试增加采样时间、但没有任何良好的效果。
    我拥有的代码基于以下示例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANq7v2KAreeLhjdIeWm9bA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true&search=adc

    下面是我的代码和 UART 结果:
    e2e.ti.com/.../uart-result.txt
    e2e.ti.com/.../0027.adc12_5F00_sequence_5F00_conversion_5F00_LP_5F00_MSPM0L1306_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip
    当我增大 CH3时、CH4不应增大。 在我看来、通道间存在串扰。

    CH2= PIR 输入。 运算放大器输出。
    CH3= CDS 输入(光传感器) 5k 分压器、带有 CDS 上拉电阻器。
    用于测量电压的 CH4= 54分压器。 R-TOP=1MEG。 r-bot=200k。 (1/6分频)。

    希望它能帮助您理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊森、我把 CDS 从 CH4 (PA22)移到 CH7 (PA18)、现在它正在为 CH4读取工作。
    似乎 CH4和 CH3之间存在串扰。
    我在 CH7 (CDS)上仍然有问题它变化(不稳定)没有理由...??? 当我探测 CH7时、我会出现这种怪异的行为。 如果我做错了什么、请告诉我。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EASON、我 也转让了 LP-MSPM0C1104上的项目。 模拟引脚的配置方式如下图所示。 现在 C1104 EVB 中不存在该问题。 您知道 L1306以前有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否对波形进行说明? 它是 ADC 进行采样时的波形吗?

    对 LP 进行测试吗?  PA18被连接至一个下拉电阻器。

    您是否可以将 CDS 更改为 CH3并再次仔细检查波形?  这有助于检查 通道7是否出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、EASON、波形是 ADC 引脚。 它应该是稳定的。 我今天早上试过 PA24 (CH3)。 我看不到波形、但看到 CH3和 PA22 (CH4)之间发生泄漏。 我发现了问题。 PA24和 PA22上的跳线位置。 我的错。 原谅我。