This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:SysConfig 中不可配置的上拉和下拉电阻器

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1466059/mspm0l1304-pullup-and-pulldown-resistor-not-configurable-in-sysconfig

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我尝试使用 SysConfig 1.22.0+3893启用上拉和下拉电阻、但找不到相关配置。
理论上、我希望标准 IO 结构应该支持上拉/下拉。
此配置是否因某种原因而缺失或正在开发中?
谢谢!

此致、
Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS20中、它位于"Digital IO MUX Features"