This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法通过 AM2634连接到客户电路板上的以太网

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462951/am2634-not-able-connect-to-ethernet-on-custome-board-with-am2634

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83869EVM

工具与软件:

大家好!

我们在定制 PCB 板中使用了 AM2634、该板将具有以太网、UART 和 JTAG 连接功能。 我们能够使 UART 和 JTAG 正常工作。 但是、我们面临以太网问题。

注意:我们参考了 AM2634开发板的原理图(TMDSCNCD263 )

已完成以下测试以检查以太网和结果

  1. 已检查 AM2634、DP83869和 RJ45之间的电路板导通性。 我们没有发现与此相关的任何问题
  2. 还在 DP83869和 RJ45上检查了1.2V、3.3V 等电源。 很好
  3. 已检查 XI、XO 和 CLK_OUT 引脚上的时钟。 请参阅以下时钟快照。 频率:25MHz、但振幅可能不好(请回顾)
  • CLK_OUT (引脚40)  

  • XI (引脚20)  

  • XO (引脚19)

RJ45上的两个 LED 均未发光。  

我们没有使用时钟 IC、而是使用了如下所示的晶体。 它会造成任何问题吗?

请求您的紧急支持作为我们设计的关键模块。

此致、

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    您是通过 CPSW 和/或 PRU-ICSS 使用以太网吗? 它是通过 MDIO、 MII、RMII 还是 RGMII 连接吗?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我们使用 CPSW 并通过 RGMII 进行连接。 请参阅以下 snpashot。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我根据 DP83869疑难解答步骤中提到的以下测试测量了 RBIAS 电阻器两端的电压。

    它是309mv、而不是1v

    问题可能是什么?

    此致、

    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    一个问题 可能出在 25MHz 晶体上的负载电容器。 根据 DP83869数据表、负载电容器 CL1和 CL2必须分别等于晶体供应商数据表中指定负载电容的2倍:

    您可以先检查此项吗?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    我将电容器18pf 从12pf 更改为18pf。 在晶体数据表"ABM10W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3"中提到的电容器为8pF。 我们试过18pf。

    我们已接收下面的时钟图。

    XO

    十一

    请验证。  

    此外、RBIAS 引脚上的电压不是1V。 为350mv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    我正在咨询支持 DP83869器件的应用工程师、了解您的问题、并希望今天晚些时候为您提供答案。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然感谢 Brennan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    350mV 时的 RBIAS 可能是 PHY 不能正常供电的症状。

    XI 电压电平不满足 VIL/VIH 阈值:

    如果电源上没有有效的 XI 时钟输入、PHY 预计不会加电和正常工作。

    您能否咨询晶体供应商、这种晶体是否支持驱动强度以满足这些阈值?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan!

    我将测量电压并检查晶振阈值电平。 对于晶振器件型号、您有什么可供尝试的建议吗? 请告知我们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    我们已  在 DP83869EVM 上使用晶振 ECS-250-12-33Q-JES-TR 进行了验证。

    晶体是否放置在布局中靠近 PHY 的位置? 我想排除由于布线布局而产生的衰减。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、我们已将晶体安装在靠近 DP83869的位置、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit、

    晶体放置看起来没有问题。 是否有任何其他问题、或者我能否关闭该主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    感谢您的支持!

    问题仍未解决。 与 TI 团队合作解决该问题、并使用此票证作为参考。

    因此、请求您暂时不要关闭此票证。 问题解决后、我将在此处进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。