Other Parts Discussed in Thread: AM2634, DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869、 DP83869EVM
工具与软件:
大家好!
我们在定制 PCB 板中使用了 AM2634、该板将具有以太网、UART 和 JTAG 连接功能。 我们能够使 UART 和 JTAG 正常工作。 但是、我们面临以太网问题。
注意:我们参考了 AM2634开发板的原理图(TMDSCNCD263 )
已完成以下测试以检查以太网和结果
- 已检查 AM2634、DP83869和 RJ45之间的电路板导通性。 我们没有发现与此相关的任何问题
- 还在 DP83869和 RJ45上检查了1.2V、3.3V 等电源。 很好
- 已检查 XI、XO 和 CLK_OUT 引脚上的时钟。 请参阅以下时钟快照。 频率:25MHz、但振幅可能不好(请回顾)
- CLK_OUT (引脚40)

- XI (引脚20)

- XO (引脚19)

RJ45上的两个 LED 均未发光。
我们没有使用时钟 IC、而是使用了如下所示的晶体。 它会造成任何问题吗?

请求您的紧急支持作为我们设计的关键模块。
此致、
Ajit