This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:GPIO 默认状态

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468965/mspm0l1306-gpio-default-state

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 MSPM0L1306 32引脚 VQFN。

他们只是发现 PA5/引脚9的引脚、在复位(默认状态)后被设置为输出(高电平)。

如果是这种情况、他们需要注意板上的引脚。

在设置 GPIO 之前、您能否检查 PA5/pin 9是否已设置为默认的输出/高电平?

以及任何其他设置与之相同的引脚?  
如果是、客户应如何关注这些引脚?  

我在 TRM 和数据表上找不到这些信息。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在引脚上具有一个上拉电阻器。