This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120EVM:如何使用 PPC3成功配置 TAS2120

Guru**** 2846440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320, TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479726/tas2120evm-how-to-successfully-configure-tas2120-with-ppc3

器件型号:TAS2120EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS2120、TAS2320

工具与软件:

我测试了 TAS2120 EVM、它只能在连接 USB 电源且开路 PPC3和连接 I2C 时工作、该芯片似乎自带原始配置、不需要 PPC3。  当我尝试使用 PPC3进行配置时、芯片的输出将会有问题、削波。 为5V 直流电源供电、实现输出恢复。  为什么未成功配置 PPC3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、EVM 默认采用硬件模式。 您能否共享 EVM 的图像(正面和背面)、以便我确认您是否正确切换到了 SW 模式?

    此外、在当前 EVM 配置下、必须在写入 I2C 命令之前禁用 TAS2120。 这可确保适当的器件配置、并防止由于动态变化而导致输出端出现音频失真。 使用 PPC3来配置器件时、请按照以下顺序操作:

    • 将 AC-MB 上的 SW2设置为 OFF / OFF、以停止时钟和音频播放。

    • 进行所需的任何 PPC3调整。

    • 将 AC-MB 上的 SW2重新设置为 ON/OFF、以恢复时钟和音频播放。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    下面是我的 EVM、我想我在测试时已经切换到了 SW 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够连接到 PPC3? 如果 J53能够打开、我会感到惊讶。 无论如何、请短接 J53 (允许 PPC3正确连接)和 J7 (为 IC 提供 VDD)。  

    然后、您能否将 AC-MB 设置为外部 ASI、  使用 PPC3连接和初始化、将 AC-MB 设置为 USB、通过 USB 提供音频数据并告知我结果?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    是的、它能够连接到 PPC3。 总之、我已经连接了 J53、在测试时也连接了 J7。

    我通过外部光学器件或 I2S 提供音频数据。 我按照 下面的顺序操作、但它不起作用。

    • 将 AC-MB 上的 SW2设置为 OFF / OFF、以停止时钟和音频播放。

    • 进行所需的任何 PPC3调整。

    • 将 AC-MB 上的 SW2重新设置为关/开、以恢复时钟和音频播放。--VIN 的电流为~1.6A、输出为 OUT。 如果重新供电 VIN ,IVIN 恢复和输出恢复,但似乎失去了 PPC3的配置和只是硬件模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    啊、我看到了。 您能否使用 USB 音频输入设置进行测试并查看是否观察到相同的行为?

    另外、请确保您的蓝线没有短路到任何地方。 我建议删除这些内容。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用光学/模拟输入进行测试时、您是否可以在 PPC3中启用外部输入 设置并将接收器偏移设置为1? 我相信这可以解决您的问题。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是否已得到解决? 请告诉我们是否可以提供任何进一步的支持。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    感谢您的支持! 我最近在 Nayeem 的指导下测试了 TAS2320。 我~ TAS2120与 TAS2320类似、我将再次尝试 TAS2120、然后向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evie、  

    听起来不错。 是的、TAS2120和 TAS2320非常相似。  

    我与 Nayeem 合作收集 EVM 图片和脚本。 该脚本与默认设置相比的唯一区别是更改光学输入的偏移、如上所述。 如果您需要了解如何在 PPC3中手动更改此值的任何指导、请告知我。 :)  

    此致、
    悉尼诺斯卡特