This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:产品通电时出现异常声音

Guru**** 2363370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484699/tpa3112d1-q1-abnormal-sound-occurs-when-the-product-is-powered-on

器件型号:TPA3112D1-Q1

工具与软件:

您好、专家级、

我们使用 TPA3112D-Q1、、但 产品上电时会出现异常声音、附加的是原理图、请帮助了解出现问题的地方并提供一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 SD 和故障引脚上存在不常见的电路。  这是否允许 SD 引脚完全退出待机模式?  拆下 R26并查看其是否能改善异常声音。   您曾尝试过哪些调试?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R26未连接在实际电路中、您有什么其他建议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您可以移除 R37。  这样会将噪声源移除、从而查看噪声是否来自噪声源。  如果噪声仍然存在、那么放大器会产生它。  如果源产生谐波、则 DAC 或数字音频是噪声源。

    此致、
    Gregg Scott