This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754Q1EVM:在具有输入类型:TDM 设置的 PPC3中、扬声器无法正常输出。

Guru**** 2365660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6754Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486626/tas6754q1evm-speakers-do-not-output-normally-in-ppc3-with-input-type-tdm-setting

器件型号:TAS6754Q1EVM

工具与软件:

使用 I2C 设置时、扬声器输出正常。

但是、当我在 PPC3上更改为 TDM 设置时、扬声器输出不正常。

当我使用逻辑分析仪检查 TAS6754的波形输入时、它仍采用 I2C 格式。

[问题]

您能告诉我如何将 PPC3输入类型:TDM 设置为正常输出扬声器吗?

您能告诉我如何使用 PPC3将 TDM 格式输入到 TAS6754吗?

[我的测试环境]

  • TAS6754Q1EVM 和 PC (PPC3)之间的 USB 连接。
  • 连接 TAS6754Q1EVM 和扬声器。
  • J13:  D
  • J21:USB
  • J19:开路
  • 通过 USB 从 PC (foobar2000)输出音频数据


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shota

    在 EVM 上没有能够生成 TDM 格式的器件。 如果仅将 TAS6754设置为在 TDM 中工作、则将遇到时钟故障。

    您需要在 EVM 中从外部提供 TDM 音频、以使 TAS6754正常工作。 通过跳线 J11/J14/J15。