This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1467875/tlv320aic3104-tlv320aic3104irhbr

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TPA2012D2

工具与软件:

尊敬的:

请找到随附的原理图以供您查看。 感谢您提供反馈和任何建议。

我使用的是 TLV320AIC3104IRHBR 与连接的音频编解码器 NXP i.MX8处理器(MIMX8ML6CVNKZAB) .

在期间 启动过程 我遇到了一些问题。 硬件方面、所有电压均已按照原理图进行了验证、一切看起来都正常。 但我现在面临着 与软件相关的错误 (详情见下文)。

root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# dmesg | grep tlv320

[ 5.855426] tlv320aic3x 2-0018:未找到电源 IOVDD、使用虚拟稳压器

[ 5.867669] tlv320aic3x 2-0018:未找到电源 DRVDD、使用虚拟稳压器

root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~组| grep audio  

我还通过 ChatGPT 探索了潜在的解决方案、但无法确定根本原因。 您能给我们提供一个帮助吗 硬件和软件审查 并提供任何必要的反馈?

期待您的见解。

此致、

Santhosh

e2e.ti.com/.../Audio-Codec_5F00_TLV320AIC3104IRHBR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    您能否共享您的器件树以便我们看到您正在使用的完整代码?

    我没有看到硬件问题会导致这种情况、但我对您的麦克风原理图有疑问。

    MICBIAS 电压应仅施加到正极引脚、而不应与负极引脚串联。 此外、麦克风发出的信号与 MIC1P 上的相位相同、因此这不是差分信号。 麦克风从插孔看为单端、因此 MIC1N 应接地。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已纳入您之前建议的更改。 现在、我可以听到的音量非常低、但我遇到了编解码器发热的问题。

    您能否查看随附的编解码器部分? 我们遇到了音频输出非常低的情况、并且在播放歌曲时编解码器发热。 但是、当未播放音频时、不会观察到发热问题。

    检查以下代码:

    amixer -c tlv320aic3104 sset 'pcm' 100%
    amixer -c tlv320aic3104 sset 'hp' 100%
    amixer -c tlv320aic3104设置"Line DAC" 100%
    amixer -c tlv320aic3104设置"左 HP 混频器 DACL1"打开
    amixer -c tlv320aic3104设置"右侧 HP 混频器 DACR1"打开

    gst-launch-1.0 filesrc location=/home/root/audio/sample.mp3 ! 诱饵! 音频转换! 有声! alsasink device=plughw:1、0

    如果我们在这里遗漏了任何内容、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../i.MX8_5F00_Codec_5F00_Section.pdf

    此致、

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    通常、发热问题与布局有关、而不是与软件有关。 散热焊盘是否在布局中连接到 DRVSS?

    我也循环了另一个专家来评论 amixer 代码。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、您可以将"HP DAC"播放音量设置为与线路 DAC 播放音量相同吗? "线路播放音量"或"线路播放开关"将线路播放设置为打开? 您是使用 alsamixer 来显示具有可用控件的 GUI、还是这些控件来自其他地方?

    此致!
    MIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是、的布局中提供了散热焊盘 DRVSS (供参考:我附上了下面布局的图像)、但编解码器仍在升温、音频输出音量仍很低。

    您能否提供解决发热问题和提高音频输出的解决方案? 此外、您能否再次审阅原理图、检查我们这边是否缺少任何东西、或者是否存在任何潜在的负载问题?

    期待您的建议。

    此致、

    Santhosh

    e2e.ti.com/.../4760.i.MX8_5F00_Codec_5F00_Section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    您是否能够测量每个电源向编解码器提供的电流? 我们的器件功耗低、通常不会消耗足够的功率而导致发热问题。

    此外、您是否还有编解码器使您担心达到的温度(外壳温度正常)?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    昨天、我们绕过音频放大器对系统进行了测试、它似乎工作正常。 使用外部放大器时、我们能够获得音频输出。

    您能否回顾一下放大器部分? 我们将在输入侧测量2.5V 信号、但输出为零伏、表示放大  没有 作用。 请告诉我、放大器部分是否遗漏了内容。

    谢谢!

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    所以您是否绕过了 TPA2012、或者您是说您绕过了编解码器的耳机输出并且使用线路输出发送到放大器? 加热问题已解决、但 TPA2012没有输出?

    放大器由不同的团队提供支持、因此我想在将 TT 传递给他们之前仔细检查您需要审查的内容。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    播放歌曲时仍有发热问题。 如果我不播放歌曲,那么没有发热问题。  

    是的、如果我绕过 TPA2012、将 TPA2012的输入提供给外部放大器、那么我就能够获得音频输出。 我怀疑 TPA2012不工作。 您能否请转至 TPA2012团队并让他们对其进行审查?  

    谢谢!  

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我希望您能表现得好。 您是否有机会查看以下请求?

    谢谢!  

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我们的放大器团队现已收到申请单、他们应该尽快跟进。 很明显、TPA2012是出现输出音频故障的器件、也是发热的器件。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请注意 TLV320A 编解码器 播放期间过热、而不是放大器。 当将编解码器输出连接到外部放大器时、我们能够获得音频、但 TLV320A 过热。

    请分析问题并提供您的建议。 请告诉我,如果你需要我的任何进一步的细节

    期待您的答复。

    此致、
    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    关于 TPA2012D2放大器:

    • 使用连接到任何 OUT 引脚的示波器、您是否看到了 D 类开关信号? 请在输出滤波器组件之前进行探测、您可以尝试在连接和不连接扬声器的情况下查看它是否起作用。
    • 您可能需要在编解码器输出和 D 类放大器输入之间添加一个低通滤波器。 转换器的噪声整形功能会将噪声推出可闻频带之外、但 D 类调制可能会将此噪声耦合回可闻范围。

    使用外部放大器进行测试时、您使用哪种放大器? 它也是 D 类吗? 在此类放大器的输出端连接的滤波器是否与 TPA2012D2相同?
    此外、 只需确认、当您使用外部放大器时、扬声器(从放大器流出)有音频、但编解码器仍然发热? 即使您未连接任何放大器、编解码器也会变热吗?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    现在放大器问题已解决。 但是  TLV320A 编解码器  播放期间过热、而不是放大器。 我们可以获得音频、但 TLV320A 升温过度。

    请分析问题并提供您的建议。 请告诉我,如果你需要我的任何进一步的细节

    期待您的答复。

    谢谢、此致、

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    您能提供从每个电源汲取的进入编解码器的电流是多少吗? 您可能需要断开其他设备才能有效捕捉此信息。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我监控了3V3线路中的电流、它接近1.03A、导致编解码器发热至60°C。 此外、放大器也会加热到40°C。

    您能说明什么可能导致编解码器出现过流情况吗? 非常感谢您的见解。

    期待您的指导。

    此致、

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    器件当然已损坏。 典型电流消耗应在10s 至100s 的 mA 范围内、而不是1A。 我建议您尝试在 PCB 上交换器件并重新测试。 请注意 ESD 不会损坏器件。

    此致、
    Jeff McPherson