https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480007/ts3a227e-mic-fail
器件型号:TS3A227E工具与软件:
您好!
出现 MIC 故障问题。





This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480007/ts3a227e-mic-fail
器件型号:TS3A227E工具与软件:
您好!
出现 MIC 故障问题。
Jeff、您好!
如果先插入4针耳机、似乎没有问题。
在示波器捕获中、M 代表什么? 我注意到在没有问题的情况下为400ms、有问题的情况为40ms。
通过软件或物理激励(例如插入附件)触发检测事件后、对于 TS3A227E、IC 将实现默认为90ms 的延迟周期。 90ms 后、会触发检测算法。
我的理论是、如果我正确理解示波器快照40ms 不足以检测麦克风、并且麦克风发生了故障。
谢谢!
近红外
Jeff、您好!
可以看到、默认延迟为90ms、但可将其更改为更高的值。 我假设这里不是这样、所以我不认为是问题。
您能否确认您是否使用 OMTP 或标准 4极附件? 如果是标准配置、则 MIC 位于 SLEEVE 连接上、根据提供的捕获、这似乎会出现毛刺。
这可能是由交流干扰(首先插入 UFP)引起的、也可能是从拔插4极耳机产生的寄生效应引起的。 我建议在线路上使用一个100pF 电容器接地、以阻断交流电。
请告诉我这是否可行。
谢谢!
近红外