请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAC5242 Thread 中讨论的其他器件: TAC5212
工具与软件:
您好!
我的客户有以下2个问题:
1) 1)当使用 TDM 通过 TDM256实现最多8个通道输入/输出时、TAC5242能否以菊花链形式连接在一起?
2) 2)您是否能够为有源输入/输出电路提供典型的线级应用电路(理想情况下适用于单端和差分工作模式)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abi:
TAC5242可使用 MD3引脚实现菊花链连接。 通过将一个器件 MD3设置为高电平、将另一个设置为低电平、这两个器件会将其数据放置在不同的时隙上。 限制为两个器件。 为了实现8通道输入/输出、您需要4个器件。 在这种情况下、您需要器件的软件型号(TAC5212)才能对所有正确的时隙分配进行编程。

我们没有特定于行的应用图表、但它与数据表中的应用图表相同、只有99%。 可以移除 MICBIAS 连接、而不是麦克风源、并且线路电平源可以直接驱动交流耦合输入。
此致、
Jeff McPherson