This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:TDM 8和应用电路

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5242, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487177/tac5242-tdm-8-and-application-circuits

器件型号:TAC5242
Thread 中讨论的其他器件: TAC5212

工具与软件:

您好!

我的客户有以下2个问题:  

1) 1)当使用 TDM 通过 TDM256实现最多8个通道输入/输出时、TAC5242能否以菊花链形式连接在一起?

2) 2)您是否能够为有源输入/输出电路提供典型的线级应用电路(理想情况下适用于单端和差分工作模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    TAC5242可使用 MD3引脚实现菊花链连接。 通过将一个器件 MD3设置为高电平、将另一个设置为低电平、这两个器件会将其数据放置在不同的时隙上。 限制为两个器件。  为了实现8通道输入/输出、您需要4个器件。 在这种情况下、您需要器件的软件型号(TAC5212)才能对所有正确的时隙分配进行编程。

    我们没有特定于行的应用图表、但它与数据表中的应用图表相同、只有99%。 可以移除 MICBIAS 连接、而不是麦克风源、并且线路电平源可以直接驱动交流耦合输入。

    此致、
    Jeff McPherson