Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 工具与软件:
您好、先生或女士
我正在使用 TPA3255设计一个低音炮放大器。
我有一个有关直流阻断电容器(DDC)值的问题。
DBC 似乎用作 HPF。 似乎该评估板或通常使用10uF 进行直流阻断。 它似乎适用于普通中频扬声器、但我认为它不适合用于产生相对低频声音的低音炮。
我如何确定 DBC 来重现大约25Hz 至300Hz 的输入信号?