This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于低频信号(低音炮)的输入直流阻断电容值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486916/tpa3255-value-of-input-dc-block-capacitor-for-low-frequency-signal-subwoofer

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好、先生或女士

我正在使用 TPA3255设计一个低音炮放大器。

我有一个有关直流阻断电容器(DDC)值的问题。

DBC 似乎用作 HPF。 似乎该评估板或通常使用10uF 进行直流阻断。 它似乎适用于普通中频扬声器、但我认为它不适合用于产生相对低频声音的低音炮。

我如何确定 DBC 来重现大约25Hz 至300Hz 的输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Younggi:

    您可以根据放大器的输入电阻和直流阻断电容器的电容来计算低截止频率。 如数据表中所述、TPA3255上的输入电阻为20k Ω。 这意味着、使用10uF 直流阻断电容时、截止频率 f=1/(2*PI*C*R)= 0.8Hz。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有考虑输入电阻。 哈哈

    谢谢!