This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:当 TI EQ + Creative EQ 能够##39;t 调整问题时。

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486049/tas5825m-when-ti-eq-creative-eq-can-t-adjust-issues

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

尊敬的  TI 支持团队:

  我们已 针对笔记本电脑的 EQ 版本进行了调整、但在安装 Creative Sound Blaster Studio Pro2应用程序时、听到的声音太大。

  因此、我们要求创造性降低它的 EQ。 但他们回复说、无法 调整、我们的 PPC3文件可能是 Enable DRC mode。

  当 DRC 模式启用时、他们无法对其进行调整。

  但我们检查了 PPC3项目、它选择了 SmartAmp LookAhaed (2.0 96K)模式、该模式不应支持 DRC 功能。

    如果您 对此问题有任何建议、请告诉我。

操作系统版本:Win 11 2024H2
μ↓音频模式

↓Creative 应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否共享您使用的扬声器规格、ppc3文件和 PVDD 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 PVDD:10V

    扬声器规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPC3文件:

    https://drive.google.com/file/d/1Tf0rvXtMf_M9x-Q72x2kkJYcJ0AqnZjO/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 您的驱动器模型是否显示在特征评定数据中?
    2. PVDD =10V =>模拟增益应设置为-9.5dB
    3. 如果您启用功率限制提示"SMART Bass (智能低音)"
      =>您需要使用 AP 来测量输出功率
      =>检查它是否符合扬声器规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.扬声器阻抗是4Ω+ 15%,但我们了解了它之后, Re 值显示值6.38Ω。

      然后、我们直接填写4Ω。 这种行为合适吗?

     或者  我们还有其他建议吗?

    ↓Re 原始值

     

    ↓手动填入 Re 至4Ω

    2.是的,我 已经把它设置好了。

    3.是的,我 测量输出功率,检查 电压幅值是否符合规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

     我还有其他问题。 如果我们希望 立即在主板中写入演示板数据、 我该怎么做?

     我曾尝试 将数据/CLK 连接到主板、但我们不知道可以在哪里 直接写入。

     谢谢、请提供建议。  

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在会议上讨论的时候、如果还有其他问题、请告诉我。