This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:死区过程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482053/tas5825m-shudown-procedure

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

您好!

我们的客户有关于关断序列期间的 I2S 信号关断时序的问题。

虽然数据表中介绍的关断过程如下所示、但无法对 I2S 信号时序进行描述。

您能告诉我们、关断过程中的 I2S 信号关断计时吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最佳做法是 用电源移除 I2S。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我认为、必须记住 I2S 输入位于/PDN=Low 之前或与之相同、查看下面的"9.5.3.2关闭程序"。 6ms 等待时间用于数字音量斜降时间、因此在/PDN=低电平时消除是最安全的方法。

    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所示的6ms 取决于 LRCLK 采样率。 器件的音量下降可确保断电时无喀哒声或噼啪声、因此应保持 I2S 开启、直至下降结束。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    谢谢你。  我知道 I2S 数据在此期间会保留、但由于器件音量在6ms 内下降、因此对音频质量没有影响、因为我记得首先通过/pdn=l 关断 VR_DIG

    此致、    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    音量斜坡是数字音量斜坡下降。 如果您的音频已经是0信号、则不会有影响。 然而、如果正在播放音频且 I2S 被立即移除、器件可能会在信号突然消失而不是按照 LRCLK 计数下降时出现爆裂声。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasey:

    感谢您的答复。

    他对此还有进一步的问题。 如果 TAS5825输入 I2S 信号时完全错误、是否会构建保护电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于该器件、有一些不同的保护措施。 输出保护位于模拟域中、无论 I2S 如何、都将工作。 如果 I2S 不是有效信号、还可能会发生时钟故障。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的反馈。

    我知道、当客户输入错误的 I2S 时、该器件可以通过输出保护和时钟故障特性来防止输出异常(例如噪声)。

    此外、我建议客户注意 I2S 逻辑输入电平必须低于 DVDD+0.5V、因为在这种情况下、DVDD=0V (关断)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、I2S 信号应保持在 datahseet 规范内。

    此致、
    Ramsey