This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3140-Q1:有关 PCM3140Q1 + TAS6424引脚映射和回波消除实现的建议。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481926/pcm3140-q1-advice-on-pcm3140q1-tas6424-pin-mapping-and-echo-cancellation-implementation

器件型号:PCM3140-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

您好!

我们计划使用 PCM3140Q1 音频编解码器以及 TAS6424 高频音频放大器。 此外、我们的目标是实施 自适应回波抵消(AEC) 并需要以下方面的专家指导:

  1. 引脚映射和与 SoC 的连接:

    • 我们的 SoC 仅提供 WS (字选择)、SCK (位时钟)和 SData (数据线) . 我们应该如何映射之间的连接 PCM3140Q1 TAS6424 和 SoC 以实现最佳性能、考虑 AEC 实施?
    • 为了实现正确同步和数据流、是否需要任何具体注意事项或额外连接?
  2. MCLK 要求:

    • 我们的 SoC 不会生成 MCLK 、我们想确认是否 PCM3140Q1 或者 TAS6424 可以在内部生成 主时钟 也可以选择使用外部稳压器 MCLK 反射源。
    • 连接到基准 MCLK 那么建议的时钟规格是什么?

非常感谢您为确保实现稳健的设计而提供有关上述几点的专家意见。

期待您的宝贵见解。

此致、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我的理解是、PCM3140Q1将用于麦克风录音、随后将对该麦克风数据进行处理、以用于 AEC 算法、然后将其与 TAS6424上的播放数据一起发送、您能解释一下我是否在这里遗漏了什么吗?

    在这种情况下、PCM3140Q1将在 SDOUT 引脚上提供数据 、需要对其进行处理、然后将其与播放数据一起发送回至 TAS6424的 SDIN 信号。

    关于 MCLK 要求、PCM3140Q1不需要 MCLK 信号、数据表中规定了 TAS6424的 MCLK 要求。

    是否有可能分享目标应用的方框图?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Laxmi

    我们的实际计划是、在通话时、需要取消来自扬声器的输出音频、并且只应传送原始语音数据。

    下面的方框图说明了我们的计划。



    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我们通过聊天/电子邮件进行讨论时、我将保持这个主题开启。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我将暂时关闭此主题、因为我们已经通过电子邮件跟进此问题。

    如果您还有任何后续问题、请联系我们。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan