工具与软件:
您好!
我想使用设定的基准配置以线性方式改变单端直流输入中的输出电压(0V 至+105V)、我已经执行了 DRV2700EVM 用户指南(SLOU403C)第5.4.1节中提到的步骤、但与施加在引脚 TP7 (IN+)上的输入直流基准输入为2.5V 相比、输出电压是非线性的。
遵循的步骤 I:
- 已删除跳线 JP6和 JP5
- 将 EN、GAIN0和 GAIN1跳线连接至 PU 以启用驱动器并将增益配置为40.7db
- 将直流基准2.5V 连接到 TP8 (IN-)引脚
- 将可变电压源(0V 至5V)连接到 TP7 (IN+)
- 已断开跳线 JP_DC 并为评估板通电、同时将外部电源施加到 J2端子
- 使用万用表在引脚 OUT+和 GND 之间测量的电压
观察结果:
- 一旦上电并在 TP7 (IN+)上施加输入0V、输出电压就会为1.62V 而不是0V
- 输入电压为0V 至1.6V 时、输出电压恒定为1.62V、无线性变化
- 从1.7V 到3.5V 的输入电压、输出似乎从6.25V 随机跳至103.2V、不遵循恒定的 梯度变化
- 从3.6V 至5V 输入、输出电压饱和至103.2V、直到达到105V
您能帮我弄清楚我在哪里出错了、如何配置 DRV2700EVM 才能使其线性正常运行、升压转换器后面的放大器是否是轨到轨放大器吗?