Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
工具与软件:
您好!
对于2:1系统、是否有任何使用铁氧体磁珠输出滤波器的进一步指导和参考设计?
考虑到我的解决方案的尺寸和成本、与使用 LC 滤波器相比、这一点非常关键。
此致、
Rimark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Richard
根据经验、使用 pvdd <14V 的铁氧体磁珠时、输出功率< 10W x 2、6 Ω 应易于通过 EMI。
如果高于该规格、则很难实现。
您的配置似乎没有太多裕度。
请参阅该链接:
https://www.ti.com/lit/an/slaa856a/slaa856a.pdf?ts = 1741649809692
谢谢
Jesse
尊敬的 Jesse:
下面是有关我的规格的更多详细信息:
首款 TAS5825M 放大器- BTL (6 Ω 扬声器立体声)- 2 x 10W (PVDD = 13V)
第二个 TAS5825M 放大器- PBTL (4欧姆次放大器)- 18W (PVDD = 13V)
请确认可以继续使用铁氧体磁珠滤波器设计吗?
此外、感谢您分享 TAS5825M 的 EMC 设计指南。
不过、本指南中唯一的信息是如何将铁氧体磁珠 NFZ2MSM (由 TI 测试)与2.2nF 电容器配合使用?
TI 是否有关于如何设计此类铁氧体磁珠滤波器的更多信息?
这是一个很好的指南在这里 https://www.ti.com/lit/pdf/sloa145吗 ?
例如、如何根据额定电流和阻抗选择铁氧体磁珠?
TI 是否推荐其他铁氧体磁珠?
尊敬的 Jesse:
在我的 SMPS 上测得的 PVDD 方差约为13.18V -> 13.33V。
此外、您是否能够提供任何其他通过 TAS5825M 测试的铁氧体磁珠?
目前很难买到 NFZ2MSM 系列。 我想了解 TI 测试过的对 THD + N 影响最小的其他铁氧体磁珠
此外、用于低音炮(PBTL)的铁氧体磁珠需要更大的额定直流电流来支持18W。
在为铁氧体磁珠选择额定直流电流规格时、您是否注意到扬声器负载上的峰值电流或均方根电流?
此致、
Richard
尊敬的 Jesse:
非常感谢您的建议!
100 Ω@100MHz 是否足以通过 EMC?
或许可取
L+R TAS5825M 放大器(2个 BTL、4个300欧姆铁氧体磁珠)
SUB TAS5825安培(1 x PBTL、1 x 100 Ω 铁氧体磁珠、用于处理更高的直流电流)
或者、将所有铁氧体磁珠阻抗设置为181欧姆是否足以平衡阻抗和电流之间的权衡?
此致、
Richard