This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:铁氧体磁珠滤波器设计

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484185/tas5825m-ferrite-bead-filter-design

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

您好!  


对于2:1系统、是否有任何使用铁氧体磁珠输出滤波器的进一步指导和参考设计?  
考虑到我的解决方案的尺寸和成本、与使用 LC 滤波器相比、这一点非常关键。  

此致、

Rimark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rimark 取得

    您能告诉我它将有多大的输出功率吗?

    该器件是大功率器件、因此我们通常不建议对此器件使用铁氧体磁珠。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的快速响应!


    看看在2:1系统中使用2个 TAS5825M。  

    BTL (扬声器立体声)-每个为10W
    PBTL (Sub-1GHz)- 20W

    此致、
    Rimark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    根据经验、使用 pvdd <14V 的铁氧体磁珠时、输出功率< 10W x 2、6 Ω 应易于通过 EMI。

    如果高于该规格、则很难实现。

    您的配置似乎没有太多裕度。

    请参阅该链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa856a/slaa856a.pdf?ts = 1741649809692

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    下面是有关我的规格的更多详细信息:


    首款 TAS5825M 放大器- BTL (6 Ω 扬声器立体声)- 2 x 10W (PVDD = 13V)
    第二个 TAS5825M 放大器- PBTL (4欧姆次放大器)- 18W (PVDD = 13V)

    请确认可以继续使用铁氧体磁珠滤波器设计吗?

    此外、感谢您分享 TAS5825M 的 EMC 设计指南。
    不过、本指南中唯一的信息是如何将铁氧体磁珠 NFZ2MSM (由 TI 测试)与2.2nF 电容器配合使用?

    TI 是否有关于如何设计此类铁氧体磁珠滤波器的更多信息?
    这是一个很好的指南在这里 https://www.ti.com/lit/pdf/sloa145吗 ?

    例如、如何根据额定电流和阻抗选择铁氧体磁珠?
    TI 是否推荐其他铁氧体磁珠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Richard)好

    您的链路也是铁氧体磁珠设计的良好参考。

    使用铁氧体磁珠时、设计配置似乎没有问题。 请再次确认您的 pvdd 的差异。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    在我的 SMPS 上测得的 PVDD 方差约为13.18V -> 13.33V。  

    此外、您是否能够提供任何其他通过 TAS5825M 测试的铁氧体磁珠?
     目前很难买到 NFZ2MSM 系列。 我想了解 TI 测试过的对 THD + N 影响最小的其他铁氧体磁珠  

    此外、用于低音炮(PBTL)的铁氧体磁珠需要更大的额定直流电流来支持18W。  
    在为铁氧体磁珠选择额定直流电流规格时、您是否注意到扬声器负载上的峰值电流或均方根电流?

    此致、
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    您可以尝试一下这个。

    MZPA2016K101-4R0TF

    其 THD 接近 NFZ2MSM。

    关于应使用的电流、您可以参考下面的10.1.1电感器选择部分以供参考。

    选择一个高于计算值的电流会更好。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    非常感谢您的建议!

    100 Ω@100MHz 是否足以通过 EMC?

    或许可取  

    L+R TAS5825M 放大器(2个 BTL、4个300欧姆铁氧体磁珠)
    SUB TAS5825安培(1 x PBTL、1 x 100 Ω 铁氧体磁珠、用于处理更高的直流电流)

    或者、将所有铁氧体磁珠阻抗设置为181欧姆是否足以平衡阻抗和电流之间的权衡?

    此致、
    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    恐怕无法保证哪种铁氧体磁珠可以让 EMC 通过。

    这是一个系统级问题。 客户需要根据自己的系统设计进行考虑和调整。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、  

    我将根据铁氧体磁珠滤波器选择通过 EMC 测试开始评估我的设计。  
    我还想确认我的最终设计,通过直接消息发送给您我的原理图来确认!
    再次、非常感谢您花时间解决此讨论!

    此致、
    Richard