This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:与时间关系相关

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481191/pcm6240-q1-related-to-temporal-relationships

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

1.第一个问题:  

"规格文档仅描述了与 I2C 和电源相关的上电序列、但未指定断电序列。 您能否提供详细说明?"

2.第二个问题:  

"能否请您验证一下当前对 IC 上未使用的引脚进行的处理是否合适?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下电序列如所附的图像中所示、第10节第二段中对此进行了说明。

    此外、可以将未使用的 GPIO 引脚保持悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间的时序描述。 我担心的是 I2C 或 TDM 通信的时序、到目前为止我可以理解到 T5 > 2ms、我可以问 T6的时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ye:

    戴维因出差而离开办公室直至明天。 然后他会跟你跟进。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ye:

    如果您执行硬件关断 并移除电源、则无需特定于 I2C 的时序要求、因为在此阶段不会发生 I2C 事务。 此外、T4和 T3突出显示的当前断电序列将创建平稳的系统关断、因此仅需要 T5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我以前没有仔细阅读,我已经理解它到目前为止,谢谢你的答复