This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:基于 Windows 10的 GUI 问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489594/tlv320aic3104evm-k-windows-10-based-gui-issue

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

工具与软件:

我们无法加载音频编解码器 EVK 的 GUI。  

我们尝试了所有可能的方法。 但无法与 GUI 配合使用。

由于它是公司笔记本电脑、因此我们不允许使用具有管理员访问权限的 CMD。  
最好是我们可以得到一个 Windows 10驱动程序的直接软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajit、

    我已经附上了解压缩/安装的文件。

    您还需要安装 NI 2019 F2 LabVIEW Runtime Manager。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    我试过。 但运气不好... 您能建议一个替代方案吗? 或者任何 TI 应用工程师都可以帮助我们解决该问题。

    我尝试安装软件包。 请查找随附的 NI 软件包以供参考:



    设备管理器可以看到:

    此时 GUI 窗口显示以下内容:

    这就是我们具有的 EVK 模块:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编解码器是否出现在您的音频设备中? 您是否安装了安装软件包中找到的驱动程序?

    同时仔细检查 NI 软件包的二进制文件是否位于正确的安装路径中。 如果不运行实际的安装程序、可能会难以确定 NI 软件包的位置。

    此致、
    Jeff McPherson