This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:输出频率加倍、并具有噪声

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483878/tlv320adc3101-output-frequency-is-doubled-and-have-noise

器件型号:TLV320ADC3101

工具与软件:

尊敬的 TI:

我 现在使用 TLV320ADC3101开发工程、原理图如下所示:

I2S 模式、MCLK=12.288M FS=48K BCLK=1.536M、16位

我的 寄存器配置如下:

I2CWRITE (I2C_ADC31、0、0x0);
I2CWRITE (I2C_ADC31、1、0x01);

I2CWRITE (I2C_ADC31、4、0x03);//使用 PLL
I2CWRITE (I2C_ADC31、5、0x91);//P R
I2CWRITE (I2C_ADC31、6、0x01);//J
I2CWRITE (I2C_ADC31、7、0x00);//D MSB
I2CWRITE (I2C_ADC31、8、0x00);//D LSB
I2CWRITE (I2C_ADC31、18、0x81);//NADC
I2CWRITE (I2C_ADC31、19、0x82);//mAdc
I2CWRITE (I2C_ADC31、20、0x80);//AOSRS
I2CWRITE (I2C_ADC31、27、0x00);
I2CWRITE (I2C_ADC31、61、0x01);
//设置寄存器------------------------------------------------------- >第1页
I2CWRITE (I2C_ADC31、0、0x01);
I2CWRITE (I2C_ADC31、51、0x0);
I2CWRITE (I2C_ADC31、59、0x0);
I2CWRITE (I2C_ADC31、60、0x0);
I2CWRITE (I2C_ADC31、52、0xFC);
I2CWRITE (I2C_ADC31、55、0xFC);

//设置寄存器------------------------------------------------------- >第0页
I2CWRITE (I2C_ADC31、0、0x0);
I2CWRITE (I2C_ADC31、81、0xC2);
I2CWRITE (I2C_ADC31、82、0x0);

I2CWRITE (I2C_ADC31、83、 0x0);
I2CWRITE (I2C_ADC31、84、 0x0);

有两个问题:

输入1kHz 正波时输出变为2kHz。 存在来自其他频段的干扰

2、 n`t 有25db 左右的噪声、频率从45Hz-100Hz 不给 时  

您想分享一些建议来帮助我们解决这个问题吗?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    您能在一个示波器上测量 I2S 时钟吗? 让我们确保它们不是不同步的、如果您可以在示波器上测量数字信号输出、对它们进行比较也会有所帮助。 我从原理图中注意到的另一点是、您会希望所有电源都有一个1uF 去耦电容器与0.1uF 电容器并联。 另一个问题是、您可能不需要 I2S 线路上的22欧姆电阻器、除非它们非常长、我认为这可能不是您的问题、但您可以将其替换为0欧姆、以查看它是否起作用。 请告诉我有关 I2S 的示波器屏幕截图。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是、当输入1kHz 正波时、输出变为2kHz、这已经解决。原因是单通道数据用作双通道数据。

    噪声问题仍然需要解决。μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们能不能问我们是否可以通过电子邮件与您联系? 我们现在遇到了一个紧迫的问题,客户已经售出了模型,现在等待我们的解决方案。 我们想知道电子邮件可能会更方便。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    东西、或者我们可以继续在这里。 请接受我朋友的请求、以便我可以向您发送我的电子邮件。 您可以发送有关输入信号的更多信息吗、您可以在示波器上测量输入并与数字输出进行比较吗? 此外、您可以发送 I2S 时钟/数据的示波器屏幕截图吗?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这些是示波器屏幕截图。请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过在所有 VDD 输入上添加1uF 去耦电容器? 此外、您是否可以将第0页上的寄存器5更改为0x11以关闭 PLL (因为它未使用)? 然后、您还需要将寄存器4更改为0x00、以将分频器的输入设置为 MCLK、而不是 PLL_CLK。  

    当您尝试该寄存器更改时、请告诉我、如果此操作不起作用、您可以发出寄存器转储、这将有助于找出问题所在。 时钟看起来不错、但有一点吵、这也可能导致问题。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经按照您的建议尝试了更改寄存器设置。 以下是详细信息:
    1. 我已将第0页的寄存器5更改为0x11以关闭 PLL、并将寄存器4更改为0x00、以将分频器的输入设置为 MCLK。

    但问题仍然存在。 以下是供您参考的寄存器转储:

    我希望这些信息能帮助您弄清出了什么问题。 如果您需要任何其他信息或进一步测试、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到在寄存器转储中、NADC 设置为0x88而不是81、这意味着 NADC 分频器为8、这不是您需要的值、您会希望它为1。 此外、为了确保您的 BCLK 和 WCLK 是输入? 要么是输出? 现在、器件已配置为输入(寄存器27)。 如果 BCLK 是输出、而不是输入、您可能还需要将寄存器30设置为0x81。  

    另外、请查看是否可以在电源电路中添加这些去耦电容器、这可能会对噪声有所帮助。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试按照您的建议将寄存器18设置为81、但噪声仍然存在。 BCLK 和 WCLK 实际上是输入信号。 我们还在电路中添加了1μF 去耦电容器、但这并没有多大帮助。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有输入时也会产生此噪声吗? 还是完全断开麦克风?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是线路输入、但在未插入音频电缆时仍然有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将寄存器转储粘贴到这里以便我们进行测试吗? 此外、您有其他器件吗、这是每个器件还是仅一个器件都有问题? 或任何其他类型的编解码器时、会怎么样? 您是否能够检查其他 I2S 流?  

    此致!
    MIR