This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:TAA3020与 TAA3040/PCM3140的实时(OTF)模拟增益变化

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3140-Q1, TAA3040, TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488451/taa3020-on-the-fly-otf-analog-gain-change-of-taa3020-vs-taa3040-pcm3140

器件型号:TAA3020
主题中讨论的其他器件:PCM3140-Q1TAA3040、

工具与软件:

我想在器件运行时(动态增益变化)、利用 TAA3020、TAA3040和 PCM3140-Q1的内部通道模拟增益调整。 到目前为止、我只发现 TAA3020支持动态增益更改。

1)这是情况吗? 如果不支持、您能否指出 TAA3040和 PCM3140也支持 OTF 增益变化的数据表位置?

2)对于 TAA3020:在 PurePath Console 3 TAA3020应用中、当评估套件(因此 TAA3020器件)通电时、我无法更改模拟增益设置。 TAA3020支持 OTF 增益更改、因此器件通电后、为什么该设置在 PurePath 中显示为灰色?

非常感谢您对本视频的支持、

Jacob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    虽然 TAA3020在启用 ADC 时支持动态增益变化、

    TAA3040数据表提到在启用 ADC 时不要更改通道增益。

    但是、该器件仍支持数字音量控制、这可以在启用 ADC 时更改。

    我会查看 TAA3020 PPC3应用、明天就来跟进。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    TAA3020 PPC3将在即将发布的版本中更新、以包含 OTF 增益更改功能。

    谢谢。此致

    Lakshmi Narasimhan