Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2563
Thread 中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MB、 TAS2563
工具与软件:
您好、有些工程师。
我在使用 TAS2563EVM 评估扬声器特性时遇到问题。 我想就这一问题提出报告、并要求其他解决办法。
・I 从稳定电源向 PPC3-EVM-MB 的 VBAT 提供5V 电压、将 USB 连接到 PC、并评估扬声器特性。 (PDF 第5步)
即使是在检查了我 PC 上的设置之后、步骤5中的检查也没有通过、所以我查看了各种 TI 论坛并尝试了各种解决方案。
在尝试各种方法的同时、我曾认为我会尝试增加电源电压、因此我将 VBAT 从5V 升高到10V。
此时、来自电源的电流消耗超过2A、器件上的所有 LED 均熄灭。
调查原因后发现、连接 VBAT1跳线导致了上述短路。
基于此、我们认为、当对 VBAT 施加10V 的电压时、会有大电流出于某种原因流过 TAS2563、导致 TAS2563的 VBAT 和 GND 之间发生短路。
(kΩ、我使用测试仪测量 U1的 VBAT 和 GND 之间的电阻时、电阻约为390 Ω、当我在 U2上执行相同的测量时、电阻约为几百 μ Ω 或更高。)
・如果它真的坏了,我们需要从您的某种支持(维修,更换等...)
但是 、我想很快恢复扬声器特性。
那么这里有一个建议:如果您要评估单声道扬声器、您可以使用其他 CH (U2、OUT2)执行相同的操作吗?
我认为这可以通过以下方式实现:移除 VBAT1、IOVDD1和 VDD1上的跳线、连接 VBAT2、IOVDD2和 VDD2上的跳线、并将 LC LPF 连接到 OUT2。 (如下图所示)
但是、如果您像这样连接它并尝试继续进行特征评定、则会收到有关跳线设置的错误。
是否有任何方法可以对 CH2中的"特征化"进行单声道评估?
很抱歉这么长的帖子。 我希望能提出一些好的想法。
Fumiya。