This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:发生短路故障并请求提供替代解决方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488618/tas2563ybgevm-dc-occurrence-of-short-circuit-trouble-and-request-for-alternative-solution

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MBTAS2563

工具与软件:

您好、有些工程师。

我在使用 TAS2563EVM 评估扬声器特性时遇到问题。 我想就这一问题提出报告、并要求其他解决办法。

https://www.ti.com/lit/ab/slaa952/slaa952.pdf?ts = 1742255676439&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

・I 从稳定电源向 PPC3-EVM-MB 的 VBAT 提供5V 电压、将 USB 连接到 PC、并评估扬声器特性。 (PDF 第5步)

即使是在检查了我 PC 上的设置之后、步骤5中的检查也没有通过、所以我查看了各种 TI 论坛并尝试了各种解决方案。

在尝试各种方法的同时、我曾认为我会尝试增加电源电压、因此我将 VBAT 从5V 升高到10V。

此时、来自电源的电流消耗超过2A、器件上的所有 LED 均熄灭。

调查原因后发现、连接 VBAT1跳线导致了上述短路。

基于此、我们认为、当对 VBAT 施加10V 的电压时、会有大电流出于某种原因流过 TAS2563、导致 TAS2563的 VBAT 和 GND 之间发生短路。

(kΩ、我使用测试仪测量 U1的 VBAT 和 GND 之间的电阻时、电阻约为390 Ω、当我在 U2上执行相同的测量时、电阻约为几百 μ Ω 或更高。)

・如果它真的坏了,我们需要从您的某种支持(维修,更换等...)

但是 、我想很快恢复扬声器特性。

那么这里有一个建议:如果您要评估单声道扬声器、您可以使用其他 CH (U2、OUT2)执行相同的操作吗?

我认为这可以通过以下方式实现:移除 VBAT1、IOVDD1和 VDD1上的跳线、连接 VBAT2、IOVDD2和 VDD2上的跳线、并将 LC LPF 连接到 OUT2。 (如下图所示)

但是、如果您像这样连接它并尝试继续进行特征评定、则会收到有关跳线设置的错误。

是否有任何方法可以对 CH2中的"特征化"进行单声道评估?

很抱歉这么长的帖子。  我希望能提出一些好的想法。

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fumiya、  

    以下是我的评论和问题:

    • 从步骤5开始、哪些检查具体未通过?
    • 不建议 VBAT 升至10V、这可能会导致 TAS2563损坏。 电路板上的 LED 指示灯熄灭可能表明电流过大造成损坏  
    • VBAT1短路只是为 IC 上的 VBAT 引脚供电。 不建议将其与10V 短接
    • 我们欢迎您将该板发货给 TI 进行进一步分析、如果可以选择重新焊接、可 在此处重新订购 IC 以 进行更换... 那就是 EVM 上的焊盘未损坏。  
    • U2在电路板上也可用(如果损坏仅与 U1隔离)。 它是立体声板、这意味着两个 IC 可以同时运行。 U1和 U2是独立的 IC、请确保在运行的任何器件上、用于扬声器特性的 ADDR 选择为 X98。
    • 移除扬声器特性评估期间所有未使用 IC 的电源连接、包括 iovvd1和 vdd1。 基本上、配置应使未使用的 IC 保持不消耗功率的方式。
    • 也应断开 MB EVM 上的 ASI1。
    • 请转发您发现 U2正在运行的错误。  
    • 哪个客户是?终端设备是什么?

    请在此主题中附上客户名称和终端设备。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    (1) 扬声器特征评估检查失败

    在步骤5中、始终传递"硬件 ID"和"检测到卡"、但底部三个有时会通过、有时则不会。

    如果不起作用、我会检查器件设置并确保"TI..." 被选为输出器件和输入器件、额定值为24位、48,000Hz。

    同样奇怪的是、当您在步骤5失败时按下"重试"时、结果在一段时间内发生了变化。

    (2) 短路

    因此、流过 IC 的过流可能会导致发送到 LED 和其他区域的电流过小。

    我再次查看了 TAS2563数据表、并确认 VBAT 额定值为2.5到5.5V。

    PPC3-EVM-MB 的 VBAT 范围列为4.5V 至26V、但这是否意味着它仅是 PPC3-EVM-MB 的额定值?

    我们再尝试几件事情、但如果评估证明无法继续、我们可能会让您分析电路板。

    (3) 替代解决方案

    正如您所说、我已将 ADDR2连接到0x98、断开了 VDD1和 IOVDD1、断开了 ASI1、并连接了 VDD2、IOVDD2和 VBAT2。

    之后、我将5V 连接到 VBAT 并将 USB 连接到 PC、但 PC 似乎未将 TAS2563EVM 识别为音频设备。 当它在 CH1上正常工作时、PC 在我打开它并连接 USB 的那一刻就将其识别为音频设备。

    (4) 将要引入的设备

    终端设备是有线会议系统的讨论装置(麦克风装置)。客户为公司、该系统通常安装在公共设施中。

    就这些。 我还有一些未知的问题,所以我正在等待你的答案。

    此致、

    Fumiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fumiya、  

    我懂了。 如果器件和源之间的 I2S 配置不匹配或不同步、则可能会发生底部3个故障。 只要您能够像以前那样重新初始化 USB I2S 源、TAS2563就可以播放了。

    4.5V 至26V 仅与 PPC3 EVM MB 隔离。 如果您需要团队的更多帮助、可以将该板发送给我们。

    我想澄清 ASI1 (音频串行接口或 I2S)连接。 如果 USB 是 I2S 源、则应将该跳线短接。 如果 I2S 源来自音频高精度设备等外部源、则将该跳线保持悬空。 这很可能是 PC 无法识别 IC 的原因。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    (1)通道2单声道回放

    回到我的原始问题、是否可以在 CH2上执行单声道回放? 我想知道具体的方法和流程。
    我假设我要将 TAS2563EVM 的 OUT2连接到学习板的 AMP IN。

    (2) PPC3-EVM-MB 可能会击穿

    我断开了 TAS2563EVM 和学习板的连接、通过 VBAT 单独为 PPC3-EVM-MB 供电、并通过 USB 将其连接到 PC。

    但是、PC 无法识别该器件、这表明 PPC3-EVM-MB 可能已损坏。

    说实话、我想换或发送 TAS2563EVM 和 PPC3-EVM-MB 的替代产品、但我想了解相关的成本和过程。

    (我会与同事和上级核实、然后决定是否交换。)

    如果我要做(2)、(1)的答案将不是必要的、但我出于个人利益对它很好奇。

    很抱歉打扰您。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fumiya、

    若要在 CH2上启用回放:

    • 确保为 U2选择正确的地址、X98
    • 确保 U2的电源线跳线短接  
    • 插入 USB 电缆
    • 插入 VBAT 电源  
    • 加载 ppc3 GUI 并选择 mono
    • 如果器件成功连接到 PC、则可能会显示一个警告窗口、点击"OK"、此时应该会弹出"connect/disconnect"状态按钮、在左下角的 TAS2563标题旁边显示一个绿色点。  单击连接。                 
    • 选择"Device Control"
    • 打开此窗口后、对于简单的回放模式、选择 ROM 模式并点击"Apply"                                 
    • 此时、器件应处于回放模式。 您可以直接探测输出端子来查看 D 类开关。  
    • 播放一个简单的 Windows 线性调频脉冲(选择 TI USB 音频)                                          

    此致、

    Ore.