This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 ADC 时隙交换

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491603/tlv320aic3204-tlv320aic3204-adc-time-slot-swapping

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

在寄存器 DAC 通道设置(第0页、reg 63/reg 64)中、我看到了将 DAC 数据向左和 DAC 数据向右交换到输出引脚的选项。

ADC 是否有此类寄存器?

左侧 ADC 使用 in3、右侧 ADC 使用 in1、可以看到当我们使用 in2和右侧 ADC 使用 in3时、我们可以进行交换、但这不是我们的设计;-(

那么、问题是、是否有其他方法可以交换左 ADC 数据和右 ADC 数据?

BR、

BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    很遗憾、输入选项仅限于您已发现的图表。

    您也不能交换 ADC 侧的插槽。 但是、您应该能够在接收器端执行软件交换。 将 CH1视为 CH2、反之亦然。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的确认。

    此致、

    BERT