This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:直接耦合到真空管驱动器

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491555/tpa3255-directly-coupled-to-vacuum-tube-driver

器件型号:TPA3255

工具与软件:

这里是我的项目、用于将真空管驱动器直接连接到 TPA3255

www.audiodesignguide.com/.../index2.html

结果非常好、但我想知道是否可以在信号路径中排除一个电容器。

由于 TPA 输入引脚不是0VDC、因此必须在 TPA 之前使用10uF 电解电容器。

一种方法是在连接至射线管驱动器的输出继电器打开后启动 TPA 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    你可以帮助标记你计划删除什么帽在你的 sch.

    如果移除输入电容器上的10 μ F、则不建议这样做、因为可能会出现爆裂声。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    衰减器之前的 OUT+和 OUT-点在通过继电器开启后的2分钟内对地短路

    第二种配置消除了 TPA 输入引脚上的10uF

    当第一个继电器打开时、我可以在2分钟后打开 TPA 的电源、以便 TPA 输入引脚可以达到4VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    由于功率时序的原因、弹出问题较小、而更多的原因是 TPA3255直流电和驱动器电路之间的任何偏移。 我确实看到、在-6dB 衰减器之前、您已经在输出路径上包含了一个电容器。 在此电容之前、是否有办法将这些电阻器和另一个电阻器接地? 另一种方法是将输出偏置为放大器的直流电平、以尽可能减小此失调电压。 所有这些话,有没有理由你想删除这个上限? 使用10uF 和 TPA3255 (输入阻抗为20k Ω、见数据表)制成的转角频率为 1/(2*PI*C*Z)= 0.8Hz。  

    此致、

    Ramsey