This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:DRV135至 PCMx140-Q

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA137, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493300/drv135-drv135-to-pcmx140-q

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件:INA137

工具与软件:

我设计了一款高质量麦克风接收器。 我想使用 DRV135通过电缆驱动平衡的音频信号。 接收端有一个 PCMx140-Q ADC。 为了确保输入不超过2Vrms、我应该在传入的平衡音频信号和 ADC 之间放置什么?  我假设使用 ADC 的差动输入将提供最佳性能、因此我排除了 INA137 (和系列)。

[麦克风->前置放大器-> DRV135 ->电缆->? -> PCMx140-Q]

另请注意:

DRV135是否是驱动平衡音频信号的最先进技术?

谢谢!

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    [报价 userid="646036" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493300/drv135-drv135-to-pcmx140-q "]为了确保输入不超过2Vrms、我应该在传入的平衡音频信号与 ADC 之间设置什么值?  [报价]

    这里是一份类似的音频应用手册、供您参考。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou078/sbou078.pdf?ts = 1743065177092

    您可以设计具有削波电路的运算放大器缓冲器或增益级、使用二极管或齐纳二极管将输入电压限制在最高2Vrms。 或者、您可以添加自动增益控制电路来调整信号电平、但这种方法可能比您想要实施的方法更复杂。   

    [quote userid="646036" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493300/drv135-drv135-to-pcmx140-q DRV135驱动平衡音频信号的先进技术吗?

    DRV135是一款单端到差动输出转换器。 它可以驱动比典型差分音频放大器更多的电流。  

    如果您希望查找最先进的线路驱动器、以下是其他选项。  

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/overview.html?keyMatch=audio%20amplifier&tisearch=universal_search

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/line-receivers/products.html

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond