This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:回声抵消示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486999/tlv320aic3254evm-k-acoustic-echo-cancellation-example

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

工具与软件:

您好!

我正在使用 PurePath Studio 便携式音频 miniDSP 5.95和 TLV320AIC3254EVM-K 评估板开发回音消除技术。 但是、我在 AIC3254回声抵消(0564.AIC3254回声抵消应用手册)文件中遇到了 AEC 示例问题。

我无法构建示例、因为两者之间存在连接 反馈 AEC32 无法建立。 显示的错误消息为:

"AEC32_1、Feedback_1:无法在不同目标流中的组件之间创建链接。"

您能否就解决此问题提供任何见解或指导? 此外、在这种背景下、"不同的目标流"是什么意思?

此致、
Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    请共享您的.pfw 文件。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您快速回答。 我将向您发送我的.pfw 文件。

    Filip

    e2e.ti.com/.../ProcessFlowExample.pfw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、我们本周将讨论。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    我打开了该文件并能够为示例构建代码、但您是否做了任何更改? 我有一些警告、说 有的输入和输出未连接、但似乎可以。 日志和连接如下所示:

    能否确认与错误有相同的连接?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您联系我。 首先、我想指出的是、我不确定DSP_D_DSP_A_AEC 和之间为什么MonoI2S_Out_AEC 在您的屏幕截图中没有联系、因为我可以确定我的文件中存在这个连接。

    第二,我也可以顺利构建代码,但我的主要问题是我不能连接Feedback组件AEC_32,如 AIC3254回声抵消应用说明(0564.AIC3254回声抵消应用说明)所示。 下面是您的示例:

    下面是我的例子:

    那么、我的问题是:为什么我无法连接FeedbackAEC_32、构建和运行 AIC3254回声抵消应用手册中所述的相同示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    米尔今天不在办公室。 他将在周一与您联系。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    对于此设备、"反馈"对象看起来可能已过时。 我们可以通过使用反馈延迟对象解决这个问题、该对象可以在屏幕左侧的"Basic DSP"下拉列表中找到。 您可以将延迟降低至1个样本。 如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR