This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:1W 时的 PEEB+N (THD)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493317/tpa3255-thd-n-at-1w-peeb

器件型号:TPA3255

工具与软件:

我有疑问。
客户计划在 TPA3255上使用 PFFB。
我阅读了 TPA3255数据表、其中提到 THD + N 在1W 时为0.006%。
这是指使用 PFFB 时的性能吗?
如果不是这样的话、当使用 THD 时、PFFB+N 值是多少?
使用 PFFB 时是否有其他注意事项或预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    本文档 包含有关 PFFB 的所有预防措施和相关信息。 对于 TPA3255 1W 响应下 THDN 与频率间的关系、请在第43页、附录 E.3中找到此信息。 整个附录 E 包含使用 PFFB 的 TPA3255的性能结果。

    图像:

    1W、4 Ω 负载下的 THDN 低于0.01%。

    此致、

    Ore.