Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)技术支持团队:
我在此撰写一篇关于我们在最近针对新产品设计进行的资质认证测试期间观察到的 TLV320AIC3204音频编解码器性能问题的文章。
我们的测试揭示了三个特定问题、我们希望您能够了解这些问题:
-
ADC 本底噪声性能 :我们测量的噪声高于预期的 ADC 路径中的本底噪声值。 我们的测量结果显示大约-87 dBFS 的噪声水平,明显高于我们根据数据表规格所预期的水平。
-
DAC 输出增益变化 :我们在 DAC 路径中观察到异常高的输出增益。 根据配置设置、测得的输出电平超出了我们的预期值。
-
通道间 THD + N 差异 :也许最令人担忧的是 THD + N 性能在左右通道之间的显著差异。 我们的测量结果显示:
- 左声道(Ch1):0.048664% THD + N
- 右声道(通道2):0.021597% THD + N
这表示两个通道之间超过2:1的比率差异、超出了我们的通道匹配产品规格。
我们附上了使用 ABTEC 音频分析设备执行的全面测试报告。 所有测量都是在受控条件下通过以下设置进行的:
- 48kHz 采样率
- 24位分辨率
- 1kHz 的标准测试信号
- 通过具有经验证性能的专业音频接口进行输入/输出
您能否说明这些观察结果是否在 TLV320AIC3204的正常工作参数范围内? 如果不能、我们希望收到您针对解决这些问题的建议、无论是通过寄存器配置调整还是对我们的实现方案可能进行的硬件修改。
我们目前正处于产品开发的最后阶段、非常感谢您的及时帮助。
感谢您的支持。
此致、
Allen Su






请查看