This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:原理图

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493288/tpa3116d2-schematic

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

在 TPA3116的大规模生产过程中、遇到了大量存在缺陷的器件、故障症状是无音频输出。 您能否查看下面的原理图以检查是否需要进行任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关

    图中未显示 LC 滤波器。 客户是否使用过它? 该模式为 PBTL 模式、通常必须采用 LC 滤波器。

    2.输入220pf 似乎是 LPF,不确定是影响高频带还是信号质量。 如果将其移除、是否会影响任何信号质量?

    SGND 必须与所有其他 GND 相连。 请确保客户连接所有 GND。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、有滤波器在图中,请检查另一张图片

    2、昨天我们进行了一个实验、移除了引脚4的10uF 电容器、但仍然存在高电压问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为  SGND 必须与所有其他 GND 相连。 请确保客户连接所有 GND。 我们确认 SGND 与 GND 相连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你有什么好嫉妒的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu

    1、您是否尝试过移除220pf 电容器? 应将10uF 电容保持在 Sch.

    2. 你提到高压问题,你是说没有声音? 因此、您提到的没有声音只会在高功率下发生?

    3.can 您提供了有关您的问题的更多详细信息吗?

    -没有声音发生在什么情况下? 上电状态? 输出高功率?

    -您能在 LL1A 前测试一些波形吗,有 PWM 波形吗?

    -当没有声音时,故障引脚是否报告任何故障?

    Tks

    Jesse