This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:关断时间

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494904/taa5242-shutdown-time

器件型号:TAA5242

工具与软件:

您好!

我们的客户询问、在图7-4中所示的情况 T4、T5、T6中的情况下、问题将会发生在10ms 以内。

TAA5242似乎进入关断序列、即音量下降、在数字和模拟模块中断电、并在此前置课程中进入低功耗模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-SAN:

    如果没有给定10ms 时间、则器件可能无法正常关断、也无法进入相应的低功耗状态。 如果发生这种情况、您可能会观察到高于预期的电流消耗。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    非常感谢您的反馈。
    我们知道、除了这种情况下的较高消耗电流、不会发生任何临界问题。 我们的理解是否正确?
    如果可能发生其他马戏团的问题、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN。

    您的理解是正确的。 不应有其他关键问题。

    此致、
    Jeff McPherson