This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:在 TAS5760设置为软件控制模式时、引脚"SPK_SLEEP/ADR"是否具有睡眠功能?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495029/tas5760m-q1-whether-the-pin-spk_sleep-adr-have-the-sleep-function-while-the-tas5760-set-into-software-control-mode

器件型号:TAS5760M-Q1

工具与软件:

大家好、团队

我知道当 TAS5760设置为硬件模式时、 SPK_SLEEP/ADR 用于睡眠功能、如果 TAS5760设置为软件模式、用户可以使用 SPK_SLEEP/ADR 引脚设置 i2c 地址。

但是我的客户更愿意知道、当 TAS5760被设定为软件控制模式时、引脚"SPK_SLEEP/ADR"是否具有睡眠功能?

我的客户计划使用2个 TAS5760M-Q、他们将使用  SPK_SLEEP/ADR 引脚来设置 i2c 地址差、但需要仔细检查 SPK_SLEEP/ADR 是否 具有用于软件控制模式的睡眠功能。 如果 SPK_SLEEP/ADR 引脚还具有睡眠功能、如何 在正常运行期间使用该引脚?正如我刚才提到的、客户使用了2个 TAS5760。 因此、SPK_SLEEP/ADR 引脚有一个被拉至高电平、另一个被拉至低电平、以设置不同的 I2C 地址。 但是、如果 SPK_SLEEP/ADR 引脚也具有睡眠功能、应如何正确使用它们?

谢谢。

G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW

    [报价 userid="42110" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495029/tas5760m-q1-whether-the-pin-spk_sleep-adr-have-the-sleep-function-while-the-tas5760-set-into-software-control-mode "]但是我的客户更愿意知道、当 TAS5760设置为软件控制模式时、引脚"SPK_SLEEP/ADR"是否具有休眠功能?[/QUOT]

    是的、如以下说明所示、是数据表。

    [报价 userid="42110" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495029/tas5760m-q1-whether-the-pin-spk_sleep-adr-have-the-sleep-function-while-the-tas5760-set-into-software-control-mode "]但是如果 SPK_SLEEP/ADR 引脚也具有休眠功能、应如何正确使用它们?[/QUOT]

    地址检测仅在上电阶段发生、也就是上拉 SD 引脚后的1ms 内。 为了正确使用、请先提供电源、然后提供时钟、确保 ADR 引脚处于正确状态、然后拉 SD 引脚、等待1ms。 然后  SPK_SLEEP/ADR 引脚可用于睡眠目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    谢谢您的建议、但我有点困惑、在您的回复中和从您拍摄的图片中、可以将引脚"SPK_SD"用于硬件模式和软件控制模式。 但客户需要检查"SPK_SLEEP/ADR"、而不是"SPK_SD"引脚。 您能否帮助再次确认 "SPK_SLEEP/ADR"是否可用于 硬件模式和软件控制模式以实现"睡眠"功能? 再次感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW

     抱歉出错了。

     SPK_SLEEP/ADR  会怎样 不会 在软件模式下用作睡眠功能、仅用作地址。 如果要使用地址 1101100[R /W]、可以始终将其拉低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow、我将与客户分享。