工具与软件:
大家好、团队
我知道当 TAS5760设置为硬件模式时、 SPK_SLEEP/ADR 用于睡眠功能、如果 TAS5760设置为软件模式、用户可以使用 SPK_SLEEP/ADR 引脚设置 i2c 地址。
但是我的客户更愿意知道、当 TAS5760被设定为软件控制模式时、引脚"SPK_SLEEP/ADR"是否具有睡眠功能?
我的客户计划使用2个 TAS5760M-Q、他们将使用 SPK_SLEEP/ADR 引脚来设置 i2c 地址差、但需要仔细检查 SPK_SLEEP/ADR 是否 具有用于软件控制模式的睡眠功能。 如果 SPK_SLEEP/ADR 引脚还具有睡眠功能、如何 在正常运行期间使用该引脚?正如我刚才提到的、客户使用了2个 TAS5760。 因此、SPK_SLEEP/ADR 引脚有一个被拉至高电平、另一个被拉至低电平、以设置不同的 I2C 地址。 但是、如果 SPK_SLEEP/ADR 引脚也具有睡眠功能、应如何正确使用它们?
谢谢。
G.W