This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:初始化的参考 μ A

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496022/dix4192

部件号:DIX4192

工具与软件:

我们使用DIX4192进行AES音频的处理、请问要使其能正常工作、应该如何对其寄存器进行配置。μ A

我们使用 DIX4192进行 AES 音频处理、请询问如何配置其寄存器以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这方面的专家今天已离开办公室。 他明天会回来的。

    请提供有关您的应用需求的更多详细信息。 我们不能在没有背景的情况下作出指示。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我们使用 DIX4192来提供 AES 音频的输入和输出。 我们想知道必须配置哪些寄存器才能正常发送和接收音频数据。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面是关于原理图的一些建议。

    我会在靠近引脚的每条电源线上添加专用的去耦电容器

    RESET 为(低电平有效)、我更希望上面有一个 PU

    我认为您仍然需要提供 RCLKI 才能使其正常工作(最简单的方法是选择 MCLK)

    您可以参考下面的两幅图来直观地查看所需路径、从而查看从输入到 Tx 输出的信号需要编程的位。 例如,如何将正确的输入多路复用到 AES 解码器。 有关 DIR 和 DIT 运行方式的深入说明、请参阅数据表。

          

    确保正确设置 DIR 和 DIT 上用于 AES 操作的相关位、如 寄存器08:

    您也可以使用标志寄存器(如 寄存器14)来查看是否有任何错误或解锁检测,以便您可以纠正它。

    下面是一个示例脚本、您可以根据自己的需要添加或修改寄存器。

    **** 示例脚本*******

    #将接口模式设置为 i2c 快速
    i2cfast
    #将寄存器页面设置为0
    w e0 7f 00
    #将 GPO 1-4设置为逻辑1
    w e0 1b 01
    w e0 1c 01
    w e0 1D 01
    w e0 1e 01
    # dir 设置
    w e0 0d 00
    w e0 0e 09
    w e0 0f 22.
    w e0 10 00
    w e0 11 00
    #编辑设置
    W e0 07 F4
    W e0 08 00
    w e0 09 06
    #开机
    W e0 01 26

    **** 示例脚本*******

    此致、

    Arash