This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496220/pcm1865-pcm1865

器件型号:PCM1865

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们在使用 PCM1865DBT 在 A 中 四通道单端麦克风配置 一个项目的文件夹。 我们已经成功开发了此驱动程序、并且能够从记录音频输入 耳机麦克风 . 然而,我们正在经历着明显的 噪声问题 以录音的音频格式显示。

为帮助进行故障排除、我们附上了 比较 供您参考。 您能否对其进行回顾并提出任何修改或最佳实践以提高音频清晰度?

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于输入是麦克风输入、因此输出阻抗是多少? 是否已组装连接到 GND 的100k 电阻器?

    接下来、我建议探测 SCK、BCLK 和 LRCK 频率、以确保它们同步且准确