This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:GPO_CFGx 的数据表中的错误会阻止 PDM 时钟的输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180, PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1490511/pcmd3180-error-in-data-sheet-for-gpo_cfgx-prevents-output-of-pdm-clocks

器件型号:PCMD3180
Thread 中讨论的其他器件: PCMD3140

工具与软件:

我已经对 PCMD3180电路进行了几天的故障排除、因为我的任何 PDM 时钟都没有获得任何输出。 通过搜索论坛、我最终发现关于 GPO_CFG0、GPO_CFG1、GPO_CFG2和 GPO_CFG3的数据表(SBASA14–2020年5月)似乎不正确。 它显示寄存器底部四位被保留。

不过、类似芯片 PCMD3140的数据表显示寄存器的底部三位是输出驱动配置。

在 PCMD3180中、我写入了0x40、但没有时钟输出。 更改为0x41后、我开始获得 PDM 时钟输出。

我仅假设底部位与 PCMD3140相同。 我没有测试任何其他输出驱动配置。

我希望添加该线程、以便其他线程不会花费我跟踪该问题所花费的时间。 另外、是否可以更新数据表以纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您的提问。

    让我来看看这个问题、我将跟进该主题

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将在数据表中进行更新。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan