This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:上电后输出相位反转和自动输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496053/tpa3255-output-phase-reversal-and-automatic-output-after-power-on

器件型号:TPA3255

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPA3255驱动线性电机。

问题1。 我们为输入信号 IN_A 提供高电平(6V)直流电、IN_B 输入为1V 直流电、输出 OUT_A 输出低电平(0V);IN_A 输入低电平(1V)、OUT_A 输出高电平(30V)。 这是否正常? 或者、可使用哪个引脚来设置正负输出?

问题2: 上电时、OUT 引脚将具有输出电压、电机将沿一个方向下降、然后恢复正常。 是否可以通过某种方法控制放大器在上电后缓慢启动? 或者是否有类似于3886的使能引脚、可通过控制其电压/电流来控制输出功率。

下面是我们的电路连接、VDD = 30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    设备设置的配置适用于差动输入和差动输出。  这意味着您需要查看差分电压以了解器件正在做什么。 请记住、它是一个反相放大器。

    此外、应在输入端使用直流阻断电容器、并在输出端使用 LC 滤波器来获得正常的功能。

    此致、

    Ramsey