This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:这是连接单声道驻极体麦克风的正确方法吗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495176/tlv320aic3110-is-this-the-correct-way-to-attach-a-mono-electret-microphone

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

我有一个出色的 TLV320AIC3110音频芯片、它支持 RPi 和 Linux 用于声音输出。 我正在尝试给芯片输入一个简单的单声道麦克风。 我"似乎"可以获取一个驻极体 Miciphone、并直接通过电容器将其连接到端口(MIC1RP (引脚14) 

电子方式来实现此目的


附加、有人知道该器件的正确"器件覆盖"条目吗? 到目前为止、我拥有:

simple-audio-card、widget =
               "麦克风"、"麦克风插孔"、
               "扬声器"、"外置扬声器";
           简单音频卡、路由=
               "外部扬声器"、"SPL"、
               "外部扬声器"、"SPR"、
               "MIC1RP"、"Mic 插孔";

扬声器部分正常工作。

感谢在我承诺制造之前的 Nay 见解:-D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重做的文本,因为我得到了错误的格式!

    我有一个出色的 TLV320AIC3110音频芯片、它支持 RPi 和 Linux 用于声音输出。 我正在尝试给芯片输入一个简单的单声道麦克风。 我"似乎"可以获取一个驻极体 Miciphone、并直接通过电容器将其连接到端口(MIC1RP (引脚14)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、我看到的示例使用 MIC1LP-MIC1RP 的差分连接。 不确定哪一个更好、在哪里插入电容器等 麦克风位于单独的 PCB 上、仅输入+信号并使用公共接地。 如果不进行大量的重新设计、则很难添加差分信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    您对硬件完全正确。 在软件方面、唯一需要考虑的是将 PGA 的负极连接到 VCOM。

    我已在该主题上添加另一位工程师来评论 Linux 组件。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    查看驱动程序的 dapm_route 列表、您似乎需要将 MIC1RP 路由至"MIC1RP P 端子"、然后将"MIC1RP P 端子"路由至"MIC_GAIN_CTL"。 如果您 已经在 DTS 文件中成功处理了"External Speaker"(外部扬声器)、"SPL"行、则可能不需要从 P 端子连接到 MIC_GAIN_CTL、并且当前的连接可能没有问题。 抱歉、我不是 DTS 路由专家、我只需仔细检查驱动程序、尤其是出现错误时。 如果您的 DTS 有问题、请告诉我、我可以提供更多帮助。

    此致!
    MIR