This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498280/pga2505-pga2505

部件号:PGA2505
主题中讨论的其他部件: PGA2500

工具/软件:

尊敬的团队:

这是 Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.的 Rohit Gupta 我们目前正在研究一个符合 MIL-STD CS117标准的符合易感性要求的项目。 该工程同时涉及单端和差分数据线。

您能否为这些数据线建议合适的保护方法、以确保符合 CS117标准?

谢谢

Rohit Gupta (硬件设计师)

Applied Electromagnetics Pvt Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    Unknown 说:
    您能否为这些数据行建议合适的保护方法以确保符合 CS117标准?

    这是 PGA2505的典型输入浪涌电流保护。  

    为符合 CS117标准、您可能需要整合额外的共模扼流圈、TVS 二极管、铁氧体磁珠、屏蔽电缆和滤波电路以及适当的 EMI 耦合和接地来满足合规性要求。  

    在许多方面、CS117是系统级合规性测试、本文介绍了上述保护技术并适用于 CS 保护的系统级保护。 PGA2500是在元件级安装的、除非放大器必须直接与外界连接、否则需要上述保护措施。  

    此外、CS117具有许多合规波形(基于 DO-160 CS 测试要求)、 有些波形基于电压、有些波形基于电流波形 、并且您必须设计系统(DUT)并符合 CS117测试波形要求。   

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond