This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:高阻抗扬声器的过流故障问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497080/tas6424e-q1-overcurrent-fault-question-for-high-impedance-speakers

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424E》

工具/软件:

您好:

我有几个与 TAS642E-Q1过流故障相关的问题。 我有一个使用两个 TAS6424E 音频放大器的定制电路板、这两个放大器分别发送相同的音频源。 电源轨设置如下:

  • PVDD:25V
  • VBAT:14.2V
  • VDD:3.3V  

自举电容器为1uF、LC 滤波器 根据 SLAA701A 设计为 BLT Hybrid。 我们的应用适用于设置为25V 的恒压扬声器系统。 在我们的应用中、每个通道可以并联多个扬声器。 1个扬声器通常具有非常高的阻抗(例如16kOhm)、但也可以连接标准的8欧姆扬声器。 考虑到这一点、LC 滤波器旨在尝试支持各种扬声器阻抗。 当前 Lbtl 值为33uH、CBTL 和 Cg 值为0.1uF。  

我们目前在离开 Hi-Z 时禁用了直流诊断检查、因为高阻抗负载会导致开路负载错误。 此外、增益设置为29V PEAK 输出、每个通道的音量设置为0dB。  

在使用上述硬件和寄存器设置时、当1.25k Ω 扬声器连接到通道1或3并且音频源是语音时、我们会看到过流错误。 经过进一步调查、我们相信 OC 来自低频、如果我们使用40Hz、我们可以使通道1/3每次跳闸。 根据另一篇文章、自举电容器似乎需要更大、因此我们更改为2.2uF、OC 发生频率更低、但使用2个1.25k Ω 扬声器中的1个、我们仍然能够看到它跳闸。 此外、使用8 Ω 扬声器时不会出现 OC 问题、或者通道2或4出现问题。  

您是否能够提供一些有关导致发生过流故障的原因的信息? 此外、为什么通道1和3出现故障、但通道2和4正常吗? 如上所述、我们在电路板上有两个 TAS6424E、我们发现两个放大器遵循相同的模式、其中奇数通道发生故障、偶数通道不发生故障。  

如果能就如何更深入地研究提供任何指导、将不胜感激。 如果对我们有所帮助、我们可以直接通过电子邮件向 TI 分享原理图或布局。  

谢谢您、

Kessler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kessler

    此外、为什么通道1和3出现故障、但通道2和4正常? [/报价]

    根据您的描述、似乎 CH2/4总是使用8欧姆扬声器、但 CH1/3使用1.25K 欧姆扬声器? 这可能是导致性能不同的原因。 是否要切换扬声器进行尝试?

    Unknown 说:
    根据另一篇文章、自举电容器似乎需要更大、因此我们更改为2.2uF、OC 发生频率更低[/报价]

    我想这篇文章还解释了、要做到这一点、BST 电容器无法充满电、具有大电阻负载和低频音频。 当 BST 电容器电压低到足够低时、FET 无法完全开路、并且会因 FET 上的压降过大而导致错误报告和 OC。

    您可以尝试使用线性输出模式、扬声器最高可达1.25K Ω。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的答复。  

    让我进一步澄清一下问题。 当使用8 Ω 扬声器 以播放低频时、我们不会在任何通道上看到 OC 故障。 此外、当使用1.25k Ω 扬声器时、我们仅看到 CH1和3上的 OC 故障->使用1.25k Ω 扬声器时、CH2和4上不会发生 OC 故障。 在这些 OC 故障中、同样是低频音频播放低于100Hz。 大多数测试都采用40Hz 频率。  

    至于更改自举电容器、您能否就多大的可接受范围提供任何指导? 我们愿意更改为更高的值、但假设上限有一定的限制? 将自举电容器更改为更高的值是否会产生任何意外的后果?  

    感谢有关使用线路输出模式的建议、我将尝试使用该模式并报告是否可以防止 OC 故障。  

    谢谢您、

    Kessler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kessler

    至于更改自举电容器、您能否就可接受的范围提供任何指导? 我们愿意更改为更高的值、但假设上限有一定的限制? 将自举电容器更改为更高的值是否会产生任何意外的后果?  [/报价]

    唯一的限制是电容器尺寸和成本、器件在更高的值下正常工作。 仅仅根据经验、使用大电容值可能无法完全解决问题。