《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424E》
工具/软件:
您好:
我有几个与 TAS642E-Q1过流故障相关的问题。 我有一个使用两个 TAS6424E 音频放大器的定制电路板、这两个放大器分别发送相同的音频源。 电源轨设置如下:
- PVDD:25V
- VBAT:14.2V
- VDD:3.3V
自举电容器为1uF、LC 滤波器 根据 SLAA701A 设计为 BLT Hybrid。 我们的应用适用于设置为25V 的恒压扬声器系统。 在我们的应用中、每个通道可以并联多个扬声器。 1个扬声器通常具有非常高的阻抗(例如16kOhm)、但也可以连接标准的8欧姆扬声器。 考虑到这一点、LC 滤波器旨在尝试支持各种扬声器阻抗。 当前 Lbtl 值为33uH、CBTL 和 Cg 值为0.1uF。
我们目前在离开 Hi-Z 时禁用了直流诊断检查、因为高阻抗负载会导致开路负载错误。 此外、增益设置为29V PEAK 输出、每个通道的音量设置为0dB。
在使用上述硬件和寄存器设置时、当1.25k Ω 扬声器连接到通道1或3并且音频源是语音时、我们会看到过流错误。 经过进一步调查、我们相信 OC 来自低频、如果我们使用40Hz、我们可以使通道1/3每次跳闸。 根据另一篇文章、自举电容器似乎需要更大、因此我们更改为2.2uF、OC 发生频率更低、但使用2个1.25k Ω 扬声器中的1个、我们仍然能够看到它跳闸。 此外、使用8 Ω 扬声器时不会出现 OC 问题、或者通道2或4出现问题。
您是否能够提供一些有关导致发生过流故障的原因的信息? 此外、为什么通道1和3出现故障、但通道2和4正常吗? 如上所述、我们在电路板上有两个 TAS6424E、我们发现两个放大器遵循相同的模式、其中奇数通道发生故障、偶数通道不发生故障。
如果能就如何更深入地研究提供任何指导、将不胜感激。 如果对我们有所帮助、我们可以直接通过电子邮件向 TI 分享原理图或布局。
谢谢您、
Kessler