This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773059/faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-calculate-the-input-impedance-of-an-tlv320aic-device/2859009

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497597/tlv320aic3107-https-e2e-ti-com-support-audio-group-audio-f-audio-forum-773059-faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-calculate-the-input-impedance-of-an-tlv320aic-device-2859009

工具/软件:

尊敬的先生:

您能否告诉我耦合电容器为0.47uF 时的分压器网络的输入阻抗。

从5V RMS 到0.5V RMS 的分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的编解码器专家将在周二之前停止工作。 请耐心等待、因为回复会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    音频要求详情如下所示-

    信号名称:音频信号

    信号类型:模拟立体声

    频率:300Hz 至3.5 KHz

    信号电压:0.4至5Vrms 、10K Ω

    输入阻抗:10kΩ Ω

    频道数: 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的编解码器专家将在周二之前停止工作。 请耐心等待、因为回复会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用您链接到的公式来计算输入阻抗。 对于您的情况、您将需要

    REQ = RIN*(1 + 2g)/(1+g)

    变量  g 是以线性方式计算的模拟 PGA 增益:

    G = 10000 * 2 Floor (G/6)/Rin

    其中  G 是已编程的模拟 PGA 增益(以 dB 为单位)、 Rin 是已编程输入电阻器的值
    和假设  Rin = RCM

    其中  R1||R2<<Req、R1和 R2在交流耦合电容器之前构成电阻分压器。

    谢谢、此致、
    Jeff McPherson