请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:
尊敬的先生:
您能否告诉我耦合电容器为0.47uF 时的分压器网络的输入阻抗。
从5V RMS 到0.5V RMS 的分压器。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的先生:
您能否告诉我耦合电容器为0.47uF 时的分压器网络的输入阻抗。
从5V RMS 到0.5V RMS 的分压器。

您好、
您可以使用您链接到的公式来计算输入阻抗。 对于您的情况、您将需要
REQ = RIN*(1 + 2g)/(1+g)
变量 g 是以线性方式计算的模拟 PGA 增益:
G = 10000 * 2 Floor (G/6)/Rin
其中 G 是已编程的模拟 PGA 增益(以 dB 为单位)、 Rin 是已编程输入电阻器的值
和假设 Rin = RCM。
其中 R1||R2<<Req、R1和 R2在交流耦合电容器之前构成电阻分压器。
谢谢、此致、
Jeff McPherson